请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我下载了官方演示:带 lwIP 集成演示的 HALCoGen 以太网驱动程序和 Active Web Server 演示。 但是将开发板连接到路由器的 LAN 接口、将 PC 连接到路由器的 LAN 接口运行程序时、无法得到物理层地址、终端显示屏如图所示。 我还尝试将开发板连接到路由器的 WAN 端口、但结果仍然相同。 我没有对程序进行任何更改,编译是正常的。 我想知道如何解决它。
下载此演示的最终目的是发送和接收网络数据。 在 lwippts.h 中进行部分配置后、我发现 sys.h 中的函数未定义、导致程序无法运行。 如何解决该问题? 希望很快收到您的反馈。 谢谢你。