This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:SDK 中的 L2 CPSW 示例问题

Guru**** 2536850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1311092/am263p4-problems-with-l2-cpsw-example-in-sdk

器件型号:AM263P4

大家好、我们正在针对千兆位应用评估 AM263Px 上的 CPSW 外设、但正在努力让第2层 CPSW 示例正常工作。 以下是我的设置:

MCU+ SDK v9.01.00.20

具有180引脚 HSEC 集线站的 AM263Px 控制卡 E2版

在 OSPI 模式下引导、SBL NULL 闪烁

使用 MCU+ SDK 中的"Enet Layer 2 CPSW"示例(无更改、在发布模式下编译)

 通过 CCS+JTAG 将二进制文件加载到 controlCARD

 controlCARD 和开发计算机之间的直接以太网连接

使用 ColaSoft Packet Builder 发送数据包(ARP 数据包类型的 目标地址设置为与 controlCARD MAC 匹配、源地址 设置为与开发计算机 MAC 匹配)

问题:

运行"Enet Layer 2 CPSW"示例时、在将 ARP 数据包从开发机器发送到 controlCARD (按 MCU+文档使用 ColaSoft Packet Builder)后、CPSW 统计信息始终显示为零。 Wireshark 显示已传输来自 PacketBuilder 的 ARP 数据包、但 开发计算机没有接收到 来自 AM263Px controlCARD 的任何回复。

AM263Px CC 的输出如下:

INFO: Bootloader_socLoadHsmRtFw:82: Device Type : HSFS  

 [HSM_CLIENT] New Client Registered with Client Id = 0
 INFO: Bootloader_socLoadHsmRtFw:84: HSMRT Size in Bytes : 23875 
INFO: Bootloader_socLoadHsmRtFw:97: hsm runtime firmware load complete ... 
Starting NULL Bootloader ... 
INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU r5f1-1 is initialized to 400000000 Hz !!!
INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU r5f1-0 is initialized to 400000000 Hz !!!
INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU r5f0-1 is initialized to 400000000 Hz !!!
[BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : undefined 
[BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 0 KB 
[BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    : 
[BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :         70us 
[BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :         40us 
[BOOTLOADER PROFILE] LoadHsmRtFw                      :      31939us 
[BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :      56138us 

NULL Bootloader Execution Complete... 
INFO: Bootloader_loadSelfCpu:207: CPU r5f0-0 is initialized to 400000000 Hz !!!
INFO: Bootloader_runSelfCpu:217: All done, reseting self ...

==========================
     Layer 2 CPSW Test    
==========================

Init all peripheral clocks
----------------------------------------------

Create RX tasks
----------------------------------------------
cpsw-3g: Create RX task

Open all peripherals
----------------------------------------------
cpsw-3g: Open enet
EnetAppUtils_reduceCoreMacAllocation: Reduced Mac Address Allocation for CoreId:0 From 4 To 2 

Init all configs
----------------------------------------------
cpsw-3g: init config
cpsw-3g: Open port 2
EnetPhy_bindDriver: PHY 0: OUI:080028 Model:0f Ver:03 <-> 'dp83869' : OK
PHY 0 is alive

Attach core id 0 on all peripherals
----------------------------------------------
cpsw-3g: Attach core
cpsw-3g: Open DMA
initQs() txFreePktInfoQ initialized with 16 pkts
cpsw-3g: Waiting for link up...
Cpsw_handleLinkUp: Port 2: Link up: 1-Gbps Full-Duplex
MAC Port 2: link up
cpsw-3g: MAC port addr: 70:ff:76:1f:60:3e

Enet L2 cpsw Menu:
 's'  -  Print statistics
 'r'  -  Reset statistics
 'm'  -  Show allocated MAC addresses
 'x'  -  Stop the test

s

Print statistics
----------------------------------------------

 cpsw-3g - Port 2 statistics
--------------------------------

我验证了 controlCARD 上的 SW14/15/16均处于默认的"关闭"位置、该位置应将 CPSW RGMII2连接到板载 PHY。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我将尝试在最后复制相同的内容、并在明天之前通过一些更新与您联系。

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    当您尝试打印统计信息时、您看不到任何端口统计信息是否正确? 您能否帮助我验证您是否看到某些打印件、如随附的屏幕截图中所示。

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    复制问题时的更新:

    我尝试使用相同的器件、SDK 版本、引导模式和上述所有配置来复制该场景。 I

    测试设置:

    • 被使用 科拉苏富特 数据包 构建器 (Windows OS)、然后发送5000个 ARP 数据包、其中源 MAC 为00:00:00:00:00、目标 MAC、如 AM263Px-CC 器件的应用程序日志中所显示。
    • 在应用程序中打印统计信息时、我能够看到收到并成功传回了5000个数据包。 附加以下屏幕截图:
      泛洪 ARP 数据包之前的端口统计信息:


      泛洪 ARP 数据包后的端口统计信息:


    • WRIESADAR 捕捉:


      从 PC 到 AM263Px-CC 的数据包:


       从 AM263Px-CC 到 PC 的数据包:

    如果您看到" " 提示未打印统计信息、请您尝试输入  "r" (重置统计信息)并再次尝试打印统计信息?

    如果我能为您提供任何帮助、请告诉我。

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实看到 controlCARD 上 RJ45连接器上的两个灯。 当我发送数据包时、左指示灯为琥珀色(1000BASE-T)、右指示灯呈绿色闪烁。 这看起来像是某种软件配置。 但我没有找到任何明显的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从"Scripts"->"CPSW Statistics Print"->"cpsw_3G_statsprint_nonzero"(在运行示例并发送数据包之后):

    Cortex_R5_0: GEL Output:           STATS          
    Cortex_R5_0: GEL Output: --------------------------------
    Cortex_R5_0: GEL Output:           PORT0 STATS          
    Cortex_R5_0: GEL Output: --------------------------------
    Cortex_R5_0: GEL Output: --------------------------------
    Cortex_R5_0: GEL Output:           PORT1 STATS          
    Cortex_R5_0: GEL Output: --------------------------------
    Cortex_R5_0: GEL Output: --------------------------------
    Cortex_R5_0: GEL Output:           PORT2 STATS          
    Cortex_R5_0: GEL Output: --------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    终于找到了。  controlCARD 上的 SW15位于错误位置。

    似乎 SW15被安装在与 SW14和 SW16相反的方向上。 这意味着 SW14/16必须处于"下"位置(OFF)、而 SW15必须处于"上"位置(OFF)。

    现在按预期获得统计数据:

    ==========================
         Layer 2 CPSW Test    
    ==========================
    
    Init all peripheral clocks
    ----------------------------------------------
    
    Create RX tasks
    ----------------------------------------------
    cpsw-3g: Create RX task
    
    Open all peripherals
    ----------------------------------------------
    cpsw-3g: Open enet
    EnetAppUtils_reduceCoreMacAllocation: Reduced Mac Address Allocation for CoreId:0 From 4 To 2 
    
    Init all configs
    ----------------------------------------------
    cpsw-3g: init config
    cpsw-3g: Open port 2
    EnetPhy_bindDriver:1828 
    PHY 0 is alive
    
    Attach core id 0 on all peripherals
    ----------------------------------------------
    cpsw-3g: Attach core
    cpsw-3g: Open DMA
    initQs() txFreePktInfoQ initialized with 16 pkts
    cpsw-3g: Waiting for link up...
    Cpsw_handleLinkUp:1629 
    MAC Port 2: link up
    cpsw-3g: MAC port addr: 70:ff:76:1f:60:3e
    
    Enet L2 cpsw Menu:
     's'  -  Print statistics
     'r'  -  Reset statistics
     'm'  -  Show allocated MAC addresses
     'x'  -  Stop the test
    
    s
    
    Print statistics
    ----------------------------------------------
      rxGoodFrames            = 328
      rxOctets                = 35460
      txGoodFrames            = 328
      txBcastFrames           = 19
      txMcastFrames           = 305
      txOctets                = 35460
      octetsFrames64          = 122
      octetsFrames65to127     = 394
      octetsFrames128to255    = 128
      octetsFrames256to511    = 12
      netOctets               = 70920
      txPri[0]                = 328
      txPriBcnt[0]            = 35460
    
     cpsw-3g - Port 2 statistics
    --------------------------------
      rxGoodFrames            = 328
      rxBcastFrames           = 19
      rxMcastFrames           = 305
      rxOctets                = 35460
      txGoodFrames            = 328
      txOctets                = 35460
      octetsFrames64          = 122
      octetsFrames65to127     = 394
      octetsFrames128to255    = 128
      octetsFrames256to511    = 12
      netOctets               = 70920
      aleUnknownUcast         = 1
      aleUnknownUcastBcnt     = 64
      aleUnknownBcast         = 1
      aleUnknownBcastBcnt     = 346
      txPri[0]                = 328
      txPriBcnt[0]            = 35460