This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:EtherCAT SYNC0使用 fir PWM 计时器同步

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1302826/am2432-ethercat-sync0-used-fir-pwm-timer-synchronization

器件型号:AM2432

借助 PRU-iCSSG、AM243x 可支持 EtherCAT。

PRU-ICSSG 可以输出 SYNC0信号以实现 与 EtherCAT 主站的同步。

Sitara 的哪个引脚可用于输出 SYNC0信号、

目的是将其路由到 Sitara 之外(在 PCB 上)、然后将其路由回 Sitara、以便将 Sitara 的 PWM 与 EtherCAT 主站同步。

您建议使用 AN2432的哪个引脚输出信号?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    user5100112 说:

    ICSSG 使用 IEP SYNC 引脚生成 SYNC 0信号。

    user5100112 说:
    您建议使用 AN2432的哪个引脚输出信号?

    在定制电路板中、您需要遵循 launchpad 或 EVM 的原理图、还是定制电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还需要有关在哪个 ICSSG 实例上运行 EtherCAT 的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh Anand:
    这是定制电路板。 我们尝试尽可能接近 EVM 引脚分配、但存在差异。
    我们计划使用 ICSSG-0。
    不过、这一决策可能仍然会发生变化、
    我非常希望能就这两个案件作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lionel、

    请允许我在下周早些时候再次了解有关这方面的详细信息、您需要咨询我们的硬件专家。 如果我没有的话,可以在这里随意地打声招呼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lionel

    我们使用的引脚为 PRG0_IEP0_EDC SYNC_OUT0或 PRG1_IEP0_EDC SYNC_OUT0。 取决于使用的 ICSSG 实例(PRG0或 PRG1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用的引脚是 PRG0_IEP0_EDC_SYNC_OUT0或 PRG1_IEP0_EDC_SYNC_OUT0。 根据使用的 ICSSG 实例(PRG0或 PRG1)

    您也可以映射4个时间同步路由器 SYNCx_OUT 引脚中的一个(这样可以灵活地映射来自任何 ICSS 实例或 IEP 实例的任何 EDC SYNC0/1输出)