This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:启动 SBL 时出现 DMSC 错误

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1307350/am2432-dmsc-error-starting-sbl

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件: AM2434

客户 尝试运行 AM2432 (双核) 使用为 AM2434开发的现有产品代码。
 在启动 SBL 时遇到 DMSC 错误。

了解了他们可以对 AM2434和 AM2432使用相同的 SBL。 是这样吗?


——
DMSC 固件版本8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar)
DMSC 固件版本0x8
DMSC ABI 版本3.1

错误:bootloader_socCpuSetEntryPoint:912:r5f0-1的 CPU 集配置失败
某些测试失败!! {Last:187}
——

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    对于相同的内容、需要在 SBL 中进行一些修改。 用户无需在 SBL 中加载软件、解析映像并停用 r5f0-1和 r5f1-1。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、
    Aakash