请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2432 主题中讨论的其他器件: AM2434
客户 尝试运行 AM2432 (双核) 使用为 AM2434开发的现有产品代码。
在启动 SBL 时遇到 DMSC 错误。
了解了他们可以对 AM2434和 AM2432使用相同的 SBL。 是这样吗?
——
DMSC 固件版本8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar)
DMSC 固件版本0x8
DMSC ABI 版本3.1
错误:bootloader_socCpuSetEntryPoint:912:r5f0-1的 CPU 集配置失败
某些测试失败!! {Last:187}
——