请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C129ENCPDT 主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
开发板的 Im 进行编程、我需要在该板上配置 qssi。 我对这一点也有一些疑问。
1.如何使用免费的 RTOS 配置 qssi ?
2.是否可以通过在同一电路板中配置另一个 QSSI 来保持主机和从机模式来验证 QSSI 通信?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
开发板的 Im 进行编程、我需要在该板上配置 qssi。 我对这一点也有一些疑问。
1.如何使用免费的 RTOS 配置 qssi ?
2.是否可以通过在同一电路板中配置另一个 QSSI 来保持主机和从机模式来验证 QSSI 通信?
您好!
1.如何使用免费的 RTOS 配置 qssi ?
[/报价]本应用手册中有一个适用于 FreeRTOS 的 SSI 示例。 提供参考的 www.ti.com/.../spma086。
另外 、C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\ssi_quad_mode 中还有一个裸机 QSSI 示例
Unknown 说:2. 是否可以通过配置同一电路板中的另一个 QSSI 来验证 QSSI 通信、方法是保留主器件和从器件?是的、在 QSSI 示例 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\ssi_quad_mode 中、两个 QSSI 模块配置为相互通信。
[/quote]