This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:使用 FREE-RTOS 配置 QSSI

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1305736/tm4c129encpdt-configuring-qssi-using-free-rtos

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

开发板的 Im 进行编程、我需要在该板上配置 qssi。 我对这一点也有一些疑问。

1.如何使用免费的 RTOS 配置 qssi ?

2.是否可以通过在同一电路板中配置另一个 QSSI 来保持主机和从机模式来验证 QSSI 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.如何使用免费的 RTOS 配置 qssi ?

    [/报价]

     本应用手册中有一个适用于 FreeRTOS 的 SSI 示例。   提供参考的 www.ti.com/.../spma086。  

    另外 、C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\ssi_quad_mode 中还有一个裸机 QSSI 示例

    Unknown 说:
    2. 是否可以通过配置同一电路板中的另一个 QSSI 来验证 QSSI 通信、方法是保留主器件和从器件?

    是的、在 QSSI 示例  C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\ssi_quad_mode 中、两个 QSSI 模块配置为相互通信。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、我已经浏览了您建议的文档。 文档参考示例驱动程序 zip (第8页和第9页)。我在哪里可以找到它?。是否需要下载。如果是、从哪里下载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     zip 文件链接位于第一页。 请见下方。