This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230H6PM:Desi

Guru**** 2532330 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1230H6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1305597/tm4c1230h6pm-desi

器件型号:TM4C1230H6PM
主题中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL

您好!

您能帮助查看 随附的 TM4C1230H6PM 设计吗?

此外、还请帮助您澄清以下问题

答: 除 JTAG 接口外、用于对 MCU 进行编程的各种选项是什么。
B. 请在 USB 接口上确认、以便对 MCU 进行编程
C. 哪一个 UART 将是 MCU 的默认 UART。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:

    对于其他 JTAG、您可以通过 UART、SPI、I2C、CAN 和 USB 等各种通信端口对 MCU 进行编程。 您可以使用基于 ROM 的引导加载程序或基于闪存的引导加载程序。 请参阅引导加载程序用户指南。  https://www.ti.com/lit/pdf/spmu301

    Unknown 说:

    是的、如上所述、您可以使用 DFU 模式下的 USB 对 MCU 进行编程。  

    请参阅 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl\boot_usb 中的基于闪存的 USB DFU 引导加载程序示例

    请参阅 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl\boot_serial 中的基于闪存的 UART 引导加载程序示例

    Unknown 说:

    如果使用 ROM 引导加载程序、则只能使用 UART0进行引导加载。 如果是基于闪存的引导加载程序、您可以配置任何一个 UART 端口进行引导加载。  

    Unknown 说:
    schematic_for_review_ti_TM4C1230H6PM.pdf

    我们通常不会审查客户的原理图、但快速研读您的原理图、我真的没有发现任何问题。   有关最佳实践、请参阅 www.ti.com/.../spma059的 TM4C123系统设计指南。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    感谢您的支持。

    关于  TM4C1230H6PM、  

    此器件是否支持 USB 接口?

    用于调试的默认 UART 端口是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于  TM4C1230H6PM、  

    此器件是否支持 USB 接口?

    [/报价]

    不支持、此器件型号不支持 USB。 请根据您的应用要求、查看支持 USB 的器件型号以及其他外设的产品选择指南。  

    https://www.ti.com/lit/spmt285

    、这是用于调试的默认 UART 端口?

    在 LaunchPad 上、如果您认为 UART0是调试功能、则会将其路由到虚拟 COM 端口的板载 ICDI 调试探针。 否则、没有仅用于调试的特定 UART 端口。 您可以将定制板上的任何 UART 用于您的用户功能、无论是用于调试还是用于功能目的。  

    [/quote]