主题中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL
您好!
您能帮助查看 随附的 TM4C1230H6PM 设计吗?
此外、还请帮助您澄清以下问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能帮助查看 随附的 TM4C1230H6PM 设计吗?
此外、还请帮助您澄清以下问题
您好!
Unknown 说:对于其他 JTAG、您可以通过 UART、SPI、I2C、CAN 和 USB 等各种通信端口对 MCU 进行编程。 您可以使用基于 ROM 的引导加载程序或基于闪存的引导加载程序。 请参阅引导加载程序用户指南。 https://www.ti.com/lit/pdf/spmu301
Unknown 说:是的、如上所述、您可以使用 DFU 模式下的 USB 对 MCU 进行编程。
请参阅 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl\boot_usb 中的基于闪存的 USB DFU 引导加载程序示例
请参阅 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl\boot_serial 中的基于闪存的 UART 引导加载程序示例
Unknown 说:
关于 TM4C1230H6PM、
此器件是否支持 USB 接口?
[/报价]不支持、此器件型号不支持 USB。 请根据您的应用要求、查看支持 USB 的器件型号以及其他外设的产品选择指南。
https://www.ti.com/lit/spmt285
、这是用于调试的默认 UART 端口?在 LaunchPad 上、如果您认为 UART0是调试功能、则会将其路由到虚拟 COM 端口的板载 ICDI 调试探针。 否则、没有仅用于调试的特定 UART 端口。 您可以将定制板上的任何 UART 用于您的用户功能、无论是用于调试还是用于功能目的。
[/quote]