当我尝试在 Windows 安装上调试项目时、我只收到一个弹出框、内容为:
Installation failed : An error occurred while retrieving information from the remote server. The most likely cause of this is incorrect proxy settings. To manually override the proxy settings see : C:\ti\ccstheia120\ccs\ccs_base\cloudagent\util\proxy.js The Cloud IDE page needs to be refreshed for the changes to take effect .
甚至无法开始对部件进行编程。
我看着她的背影。 问题不是很明显。
我只是尝试在 Windows PC 上单独运行 Theia 1.20。 没有独特的代理要求。