This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:Theia 1.20调试无法启动、远程服务器错误

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1298957/mspm0l1306-theia-1-20-debug-will-not-start-remote-server-error

器件型号:MSPM0L1306

当我尝试在 Windows 安装上调试项目时、我只收到一个弹出框、内容为:

Installation failed : An error occurred while retrieving information from the remote server. The most likely cause of this is incorrect proxy settings. To manually override the proxy settings see : C:\ti\ccstheia120\ccs\ccs_base\cloudagent\util\proxy.js The Cloud IDE page needs to be refreshed for the changes to take effect .

甚至无法开始对部件进行编程。

我看着她的背影。  问题不是很明显。

我只是尝试在 Windows PC 上单独运行 Theia 1.20。  没有独特的代理要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您报告此情况。 这是一个已知问题、我们正在进行调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试删除以下文件夹并重试?

    [用户主目录]\AppData\Local\Texas Instruments\CCS\.CCS-server
    [USER HOME]\AppData\Local\Texas Instruments\CCS\[CCS THEIA INSTALL folder name]
    [用户主目录]\AppData\Local\Texas Instruments\CCS\TICloudAgent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在删除这些文件夹后收到相同的错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在删除这些文件夹后收到同样的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是其他背景知识。  我正在尝试在我的 Mac 上进行开发、并在两个都运行 Theia 1.20的 Windows 实验机器上进行测试。   通过第三台计算机上的 Git 存储库在两者之间传输的项目文件。  我可以在 Mac 上进行构建和调试。  我可以在 Windows 计算机上构建项目、但在尝试加载代码和调试时会出现此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。 有趣的是,是在 Mac 上工作,而不是在 Windows 上。 Windows 和 Mac 是否都在同一个本地网络上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两台计算机位于同一个本地网络上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以完全卸载现有 Theia 1.2.0安装(并删除任何剩余文件/文件夹)、然后删除我之前提到的所有相同的缓存文件夹? 然后重新下载 Theia 1.2.0安装映像并重新安装。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我终于有时间重新安装。  运气差。  Windows 安装现在的功能更少。  我尝试编译工程时、会显示未安装 MSPM0 SDK。  在设置过程中、已选中 MSPM0 SDK 的复选框。

    设置期间确实收到一个错误/警告。  我无法复制文本、但我确实抓取了屏幕截图:

    很隐秘  我甚至没有看到任何要搜索的术语。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您的用户名中有空格。 这可能是一个问题:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_theia/ccs_faqs.html#why-do-i-need-to-avoid-non-alphanumeric-unicode-characters-in-my-paths

    在本例中、可能是空白导致了 TI Cloud Agent 问题。

    此帐户是否与您在遇到代理错误时使用的帐户相同?

    您能否尝试使用不带空格(以及任何非字母数字字符)的帐户?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是同一台机器。

    我会尝试找到一种方法来修复用户名。

    谢谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是同一台机器。

    同一台计算机上也有相同的用户帐户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、相同的机器、相同的帐户。

    是否有办法将安装从 用户主目录重定向出去?

    更改用户名并不困难,但更改主目录的名称似乎更困难。  似乎会 产生级联问题。

    仅为该应用添加用户也不是很理想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有办法将安装从 用户主目录重定向?

    遗憾的是、不能。

    仅为该应用程序添加用户也是次优。

    同意。 CCS 需要更好地处理空格和 Unicode 字符。 我们希望在将来的 CCS Theia 中改进这一点。