This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:仿真 EEPROM/写覆盖、而不是擦除、以节省时间

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1303014/tms570ls1114-emulated-eeprom-overwriting-instead-of-erasing-in-order-to-save-time

器件型号:TMS570LS1114

尊敬的支持论坛:

对于 TMS570LS 系列产品内的仿真 EEPROM、我们也许会面临与时序要求相关的问题:  

8 s 的 sectore 擦除的最坏情况时间就是过高。  
因此、我们认为"覆盖"扇区而不是擦除它、并存储重要/新信息开始时的存储器位置信息。  

=>第一个问题是、如果这是可能的、或者在重新编程/覆盖之前需要擦除一个扇区。  

=>第二个问题是、如果可以擦除一个扇区、写入 BANK7仿真 EEPROM 内的另一个扇区。 对于银行来说,这似乎是可能的,但我不确定银行内部的部门。

此致  
塞巴斯 

蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    有关8Sec 擦除时间的更多详细信息、请参阅以下主题:

    (+) TMS570LS1227:数据闪存擦除时间-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    Unknown 说:
    ]>第一个问题是是否可以这样做或者是否需要在重新编程/覆盖之前擦除某个扇区。  [/报价]

    通常、NOR 闪存分为多个扇区、每个扇区都包含特定页数。 每个页都由特定数量的字节组成。 在将新数据写入扇区之前、必须擦除整个扇区。 这是因为 NOR 闪存只能通过将一个位设置为0来设定、但是如果将一个位设置为0至1、整个扇区必须首先被擦除。

    [报价 userid="441238" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1303014/tms570ls1114-emulated-eeprom-overwriting-instead-of-erasing-in-order-to-save-time ]]>第二个问题是是否可以擦除一个扇区并写入 BANK7仿真 EEPROM 中的另一个扇区。 对于银行来说,这似乎是可能的,但我不确定银行内部的部门。[/报价]

    是的、对扇区也是可能的。

    我的意思是、在本例中您可以使用 TI FEE 驱动器。 实际上、 在这种驱动下、物理扇区被转换为虚拟扇区、而且 FEE 操作将需要两个虚拟扇区中的最小值。 这里发生的情况是、数据写入第一个虚拟扇区、一旦第一个扇区被完整数据填充、此扇区将在后台擦除、新数据将写入第二个虚拟扇区、如果第二个虚拟扇区被填充 然后、数据将再次写入第一个虚拟 扇区、并且这一过程将继续进行。

    我想这对于您的要求会非常有用。

    要了解有关 FEE 驱动器的更多信息、请参阅以下指南和主题:

    e2e.ti.com/.../1411.TI-FEE-User-Guide.pdf

    (+) TMS570LS3137:关于 FEE_EEPROM 中的 FEE_BLOCK_CONFIGURATION -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    (+) TMS570LS1224:有关 FEE 概念的问题-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jagadish、

    感谢您发送编修。
    最后一个问题:在写入和擦除过程中:如果 MCU 在运行期间被一个外部安全装置复位、会发生什么情况? 在这种情况下、驱动器是否设计为可靠?  

    此致
    塞巴斯 

    蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    如果在运行期间通过外部看门狗复位 MCU 会出现什么情况? 在这种情况下、驱动器是否设计为可靠?  [/报价]

    FEE 驱动器的设计方式使其对于所有电源故障都是可靠的(也包括看门狗复位)。

    请查看用户指南中的电源故障行为。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。