This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:GPIO 上拉电压

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1302911/tm4c1294kcpdt-gpio-pull-up-voltage

器件型号:TM4C1294KCPDT

大家好、

客户询问 GPIO 上拉电压。 目前、GPIO 引脚连接到逻辑缓冲器使能输入、其中使能输入为低电平有效。

GPIO 引脚通过4.7kΩ 电阻上拉至5V。

与下图类似的是

它们目前的电压升至5V、因为上电顺序是24V->5V->3.3V、缓冲电源是5V。  

当 Tiva 启动时、缓冲器上的使能引脚被保持在高电平。  

客户提出的第一个问题是:

  • 在 MCU 关闭的情况下、可以连接到5V 吗? 如果正常、他们应该在多高的电压下保持这一状态?

他们按如下方式监控电压:

  • 黄色:5V 缓冲器电源
  • 蓝色:3.3V MCU 电源
  • 紫色:Buf_en

第二个问题是:

  • 为什么测量的缓冲器输入为3.8V? 即 MCU 上的最大输入电压为4V。 为什么不是5V? 是否存在如下表所示影响缓冲器的内部电阻?

此致、

丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     切勿向 TM4C129 MCU 驱动5V 电压、因为它们无法承受5V 的电压。 可能会损坏不可逆的 MCU。