This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1294870/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

我一直在从事一个使用 TMS570LC4357进行数据记录的项目。
我找到了这个代码,我已经附加到这个博客。 我面临的问题是代码可以正常使用内置的 SD 卡,但不能使用外部安装的 SD 卡。 我想知道对于内置 SD 卡座、SD 卡的默认 SPI 配置是什么。
有关 SD 卡的所有其他详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的理解是、

    内置 SD 卡夹表示 TI 特定电路板附带的卡夹、HDK 电路板上的 SD 卡夹示例如下:

    外部安装的 SD 卡座意味着、您只使用了板上连接器的其他 SPI 引脚、并将支架连接到该引脚。

    我对这一理解是否正确?

    如果需要、您能否详细介绍您的连接? 具体使用了哪些引脚、如果可能、还需要外部连接的屏幕截图。

    并同时确认您是否仅使用上述类型的 HDK 电路板?

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    是的、您对外部安装的 SD 卡持有人的理解是正确的、而且我们使用的是上述类型的 HDK 板。


    我们已将 SPI2端口用于 Micro SD 卡模块(其中包含有关我们在上面使用的模块的信息)与电路板之间的通信。 下面是这两者之间的连接图、即 Micro SD 卡模块和 HDK 板


    我们尝试使用 ADS129x 器件上的 SPI2端口  
    此 HDK 板是否可用于外部安装的 Micro SD 卡?
    如果需要、我们可以为此使用 SPI2吗?
    如果不是、我们可以使用哪个 SPI 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内置 SD 卡也仅使用 SPI2、对吗?

    如果内置 SD 卡使用 SPI2、那么为什么再次尝试从外部连接到 SPI2?

    此 HDK 板是否可用于外部安装的 Micro SD 卡?
    如果需要、我们可以为此使用 SPI2吗?
    如果不是、我们可以使用哪个 SPI 端口?

    但同样、这应该不会是任何问题、因为我们要使用相同的 SPI、因此也不需要进行任何其他更改。

    唯一需要做的就是确保连接正确无误。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我们不起作用。 连接正确。 我们如何解决该问题?
    我们尝试使用逻辑分析仪。 这些波形与我们希望得到的波形是一致的、但一旦我们将 SD 卡连接到外部 SD 卡插槽中、就会发现这一点。 CS 引脚始终为低电平。 这是 TMS 器件引发的问题吗?
    尝试使用 SPI 3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varikoti:

    CS 连接到哪个引脚? 它是否连接到 Micro SD 插槽的第二个引脚?

    您能否共享原理图?

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我想知道我们是否可以让 SD 卡与 SPI 3配合使用、以及您是否有任何样例代码。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道我们是否可以使 SD 卡与 SPI 3配合使用,以及您是否有任何样例代码。  [/报价]

    遗憾的是、我们没有任何有关 SPI3上 SD 卡的示例。 只在 SPI2上提供。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。