Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357
我一直在从事一个使用 TMS570LC4357进行数据记录的项目。
我找到了这个代码,我已经附加到这个博客。 我面临的问题是代码可以正常使用内置的 SD 卡,但不能使用外部安装的 SD 卡。 我想知道对于内置 SD 卡座、SD 卡的默认 SPI 配置是什么。
有关 SD 卡的所有其他详细信息
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357
我一直在从事一个使用 TMS570LC4357进行数据记录的项目。
我找到了这个代码,我已经附加到这个博客。 我面临的问题是代码可以正常使用内置的 SD 卡,但不能使用外部安装的 SD 卡。 我想知道对于内置 SD 卡座、SD 卡的默认 SPI 配置是什么。
有关 SD 卡的所有其他详细信息
您好!
我的理解是、
内置 SD 卡夹表示 TI 特定电路板附带的卡夹、HDK 电路板上的 SD 卡夹示例如下:

外部安装的 SD 卡座意味着、您只使用了板上连接器的其他 SPI 引脚、并将支架连接到该引脚。
我对这一理解是否正确?
如果需要、您能否详细介绍您的连接? 具体使用了哪些引脚、如果可能、还需要外部连接的屏幕截图。
并同时确认您是否仅使用上述类型的 HDK 电路板?
--
谢谢。此致、
Jagadish。
嗨
是的、您对外部安装的 SD 卡持有人的理解是正确的、而且我们使用的是上述类型的 HDK 板。 
我们已将 SPI2端口用于 Micro SD 卡模块(其中包含有关我们在上面使用的模块的信息)与电路板之间的通信。 下面是这两者之间的连接图、即 Micro SD 卡模块和 HDK 板

我们尝试使用 ADS129x 器件上的 SPI2端口
此 HDK 板是否可用于外部安装的 Micro SD 卡?
如果需要、我们可以为此使用 SPI2吗?
如果不是、我们可以使用哪个 SPI 端口?
您好!
内置 SD 卡也仅使用 SPI2、对吗?

如果内置 SD 卡使用 SPI2、那么为什么再次尝试从外部连接到 SPI2?
此 HDK 板是否可用于外部安装的 Micro SD 卡?
如果需要、我们可以为此使用 SPI2吗?
如果不是、我们可以使用哪个 SPI 端口?
但同样、这应该不会是任何问题、因为我们要使用相同的 SPI、因此也不需要进行任何其他更改。
唯一需要做的就是确保连接正确无误。
--
谢谢。此致、
Jagadish。
您好!
我想知道我们是否可以使 SD 卡与 SPI 3配合使用,以及您是否有任何样例代码。 [/报价]遗憾的是、我们没有任何有关 SPI3上 SD 卡的示例。 只在 SPI2上提供。
--
谢谢。此致、
Jagadish。