请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 大家好、绅士
我使用 CCS、XDS110调试探针、以及使用 MSPM0G3507调试目标模块。
运行良好、但我在 LP-MSPM0G3507上加载了错误的源代码。
它显示某种连接错误。
我注意到我错了、因此我 试图将正确的源加载到目标中、但 CSS 显示了下面的错误消息。
连接到目标时出错:
(错误-614 @ 0x0)
目标表明前一个 SWD 发生了错误情况、
请求数据。 清除错误条件、然后重试 SWD 请求。
(仿真软件包9.12.0.00150)
如何解决此问题?
请告诉我。
此致