This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:XDS110显示连接错误

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1293618/mspm0g3507-xds110-shows-connection-error

器件型号:MSPM0G3507

大家好、绅士

我使用 CCS、XDS110调试探针、以及使用 MSPM0G3507调试目标模块。

运行良好、但我在 LP-MSPM0G3507上加载了错误的源代码。

它显示某种连接错误。

我注意到我错了、因此我 试图将正确的源加载到目标中、但 CSS 显示了下面的错误消息。

连接到目标时出错:
(错误-614 @ 0x0)
目标表明前一个 SWD 发生了错误情况、
请求数据。 清除错误条件、然后重试 SWD 请求。
(仿真软件包9.12.0.00150)

如何解决此问题?

请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试恢复出厂设置、  

    e2e.ti.com/.../7446.Factory_5F00_reset_5F00_v3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    文档说明需要 GND、SWDIO、SWCLK 和 NRST 信号。  但此时、 我不使用从 XDS110 JTAG 连接器到 CPU 目标的 NRST 进行调试。

    我是否需要将 NRST 信号从 XDS110导通到 CPU NRST?

    请告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法使用 NRST 引脚进行调试或编程、但如果您希望执行出厂复位、则需要一个复位信号来实现它。