主题中讨论的其他器件:AWR2243、
你好
您能为以下几点提供帮助吗?
1. MCU_PLUS_SDK_am273x_08_05_00_24是否支持级联模式?
ADC 行数据和 HWA 之间的传输是否通过 EDMA 或方向完成。
3.在 DPC_ObjDet_rangeConfig ()中,我注意到您只支持3Tx 和4Tx (AWR2943),如何配置6Tx (级联案例)。
此致
阿米内
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
您能为以下几点提供帮助吗?
1. MCU_PLUS_SDK_am273x_08_05_00_24是否支持级联模式?
ADC 行数据和 HWA 之间的传输是否通过 EDMA 或方向完成。
3.在 DPC_ObjDet_rangeConfig ()中,我注意到您只支持3Tx 和4Tx (AWR2943),如何配置6Tx (级联案例)。
此致
阿米内
您好、Amine:
Unknown 说:1. MCU_PLUS_SDK_am273x_08_05_00_24是否支持级联模式?
如需 AM273x 上的雷达应用支持、请参阅毫米波 MCU + SDK 软件包: https://www.ti.com/tool/MMWAVE-MCUPLUS-SDK。标准 MCU 和 SDK 没有雷达应用示例。 注意 :这是一个基于 TI-RTOS 的裸机 SDK,不像我们最新的 MCU 和 SDK 软件包那样移植到 FreeRTOS。
Unknown 说:3. 在 DPC_ObjDet_rangeConfig ()中,我注意到您只支持3Tx 和4Tx (AWR2943),如何配置它用于6Tx (级联情况)。
这是毫米波 SDK 中的器件还是其他地方的器件? 其中应该有一个6TX、8RX 的2个 AWR2243用例示例。 如果您找不到、请告诉我。
谢谢!
-兰迪
您好、Amine:
1、目前情况下 AM273x 毫米波或 MCU SDK 似乎没有级联雷达支持。
2.查看 MCU SDK 中的硬件加速器和 EDMA 示例:
我仍然不确定 SDK/example DPC_ObjDet_rangeConfig ()指的是什么。 您能告诉我这里参考的是什么吗?
3.在 DPC_ObjDet_rangeConfig ()中,我注意到您只支持3Tx 和4Tx (AWR2943),如何配置6Tx (级联案例)。这是毫米波 SDK 中的器件还是其他地方的器件? 其中应该有一个6TX、8RX 的2个 AWR2243用例示例。 如果您找不到、请告诉我。
[/报价]谢谢!
-兰迪