This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:用于级联雷达+ AWR2243的 EDMA 配置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1288169/am2732-edma-configs-for-cascading-radar-awr2243

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件:AWR2243

你好

您能为以下几点提供帮助吗?

1. MCU_PLUS_SDK_am273x_08_05_00_24是否支持级联模式?

ADC 行数据和 HWA 之间的传输是否通过 EDMA 或方向完成。

3.在 DPC_ObjDet_rangeConfig ()中,我注意到您只支持3Tx 和4Tx (AWR2943),如何配置6Tx (级联案例)。

此致

阿米内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请进行任何更新?

    渐变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:  

    Unknown 说:
    1.  MCU_PLUS_SDK_am273x_08_05_00_24是否支持级联模式?

    如需 AM273x 上的雷达应用支持、请参阅毫米波 MCU + SDK 软件包: https://www.ti.com/tool/MMWAVE-MCUPLUS-SDK。标准 MCU 和 SDK 没有雷达应用示例。 注意 :这是一个基于 TI-RTOS 的裸机 SDK,不像我们最新的 MCU 和 SDK 软件包那样移植到 FreeRTOS。  

    Unknown 说:
    3. 在 DPC_ObjDet_rangeConfig ()中,我注意到您只支持3Tx 和4Tx (AWR2943),如何配置它用于6Tx (级联情况)。

    这是毫米波 SDK 中的器件还是其他地方的器件? 其中应该有一个6TX、8RX 的2个 AWR2243用例示例。 如果您找不到、请告诉我。  

    谢谢!  

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:  

    您是否能够确认我最后一份回复是否解答了您的初始问题?  如果是、请点击已解决按钮或发送任何后续问题。

    谢谢!

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我很抱歉我迟到了。  

    对于这一点、"这是毫米波 SDK 中的东西还是其他地方的东西? 其中应该有一个6TX、8RX 的2个 AWR2243用例示例。 如果您找不到、请告诉我。  "  

    我找不到任何东西。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:  

    很抱歉假日延误了,但我现在会再看这一遍。  

    谢谢!

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    非常感谢、请为我介绍这一点。 另一个问题是、开始基于2个级联 AWR2243 + AM2732来开发我的应用时、应提供哪个示例或演示建议。 我问的是行数据处理部件。

    此致

    阿米内

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:  

    1、目前情况下 AM273x 毫米波或 MCU SDK 似乎没有级联雷达支持。  

    2.查看 MCU SDK 中的硬件加速器和 EDMA 示例:  

    • C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mcu_plus_sdk_am273x_08_05_00_24\examples\drivers\edma
    • C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mcu_plus_sdk_am273x_08_05_00_24\examples\drivers\wha  

    我仍然不确定 SDK/example DPC_ObjDet_rangeConfig ()指的是什么。 您能告诉我这里参考的是什么吗?

    3.在 DPC_ObjDet_rangeConfig ()中,我注意到您只支持3Tx 和4Tx (AWR2943),如何配置6Tx (级联案例)。

    这是毫米波 SDK 中的器件还是其他地方的器件? 其中应该有一个6TX、8RX 的2个 AWR2243用例示例。 如果您找不到、请告诉我。  

    [/报价]

    谢谢!

    -兰迪