尊敬的专家:
客户发现、有时引导会卡在 RBL 中、在使用仿真器连接器件、下载 SBL 并运行 SBL 以复位闪存器件、对电路板重新供电后、可以正常完成引导、而不会卡在 RBL 中。
客户想知道 RBL 中用于访问外部 QSPI-Flash 的处理流程、并想知道 RBL 在哪种情况下会卡滞。
此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
客户发现、有时引导会卡在 RBL 中、在使用仿真器连接器件、下载 SBL 并运行 SBL 以复位闪存器件、对电路板重新供电后、可以正常完成引导、而不会卡在 RBL 中。
客户想知道 RBL 中用于访问外部 QSPI-Flash 的处理流程、并想知道 RBL 在哪种情况下会卡滞。
此致、
将会
您好、Will、
不确定我是否理解正确。 您是否说在 QSPI 引导模式下、当问题发生时、您连接 JTAG 并复位闪存、然后引导将始终 在同一电路板上按预期工作?
另外、请通过以下方式提供帮助:
1.使用哪个 QSPI 闪存?
2.电源顺序是否符合设备/DS 要求?
3.出现此问题时、是否可以 从0x0008_2800转储4KB 的内存(请参阅 TRM 中的表5-20)。
4.由于它是一个定制板,原理图被审查? 以及在引导时是否有 QSPI 线路的波形转储?
此致、
希夫
您好、Will、
从概念上讲、这两者都有助于加载和运行下一阶段的二进制文件。 您可以在此处参考引导流程:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AZyrdnzxJ0B3S8PgTPuq8Q__AM26X-ACADEMY__t0CaxbG__LATEST
此致、Shiv
Shiv、您好、
闪存器件型号为 S25FL1064L。
电源顺序是否符合设备/DS 要求?
我之前检查过、从我的角度来看、它看起来很好。
发生问题时,是否可以转储 0x0008_2800中的4KB 内存(请参阅 TRM 中的表5-20)。
在客户方面重现问题有点困难、需要时间这样做。
作为定制板,原理图经过了审阅? 并且在启动时是否有 QSPI 线路的波形转储?
我们复查了原理图。 并且引导顺序应该没有问题。 如果需要、我们可以再次捕获并进行检查。
在概念上是相同的,两者都有助于下一阶段的二进制文件的加载和运行。 您可以在此处参考引导流程
我知道 RBL 是安全信息、但是 RBL 中访问外部闪存以及引导引脚采样等的流程是应用的关键信息。 BU 能否提供有关这些部件的引导流程图草稿?
此致、
将会