This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:有时启动会卡在 RBL 中、并且希望知道 QSPI 闪存上的 RBL&#39

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1296361/am2634-q1-sometimes-the-boot-will-stuck-in-rbl-and-want-to-know-rbl-s-processing-flow-on-qspi-flash

器件型号:AM2634-Q1

尊敬的专家:  

客户发现、有时引导会卡在 RBL 中、在使用仿真器连接器件、下载 SBL 并运行 SBL 以复位闪存器件、对电路板重新供电后、可以正常完成引导、而不会卡在 RBL 中。  

客户想知道 RBL 中用于访问外部 QSPI-Flash 的处理流程、并想知道 RBL 在哪种情况下会卡滞。  

此致、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    不确定我是否理解正确。 您是否说在 QSPI 引导模式下、当问题发生时、您连接 JTAG 并复位闪存、然后引导将始终 在同一电路板上按预期工作?

    另外、请通过以下方式提供帮助:

    1.使用哪个 QSPI 闪存?

    2.电源顺序是否符合设备/DS 要求?

    3.出现此问题时、是否可以 从0x0008_2800转储4KB 的内存(请参阅 TRM 中的表5-20)。

    4.由于它是一个定制板,原理图被审查? 以及在引导时是否有 QSPI 线路的波形转储?

    此致、  

    希夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv、您好、  

    需要对上述问题与客户进行仔细检查。 但在此之前、您能否告诉我、RBL 和 SBL 之间的外部闪存访问过程是否有任何差异? 或者您能否从访问外部闪存的角度共享 RBL 的程序流?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    从概念上讲、这两者都有助于加载和运行下一阶段的二进制文件。 您可以在此处参考引导流程:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AZyrdnzxJ0B3S8PgTPuq8Q__AM26X-ACADEMY__t0CaxbG__LATEST

    此致、Shiv  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv、您好、  

    闪存器件型号为 S25FL1064L。  

    电源顺序是否符合设备/DS 要求?

    我之前检查过、从我的角度来看、它看起来很好。  

    发生问题时,是否可以转储 0x0008_2800中的4KB 内存(请参阅 TRM 中的表5-20)。

    在客户方面重现问题有点困难、需要时间这样做。  

    作为定制板,原理图经过了审阅? 并且在启动时是否有 QSPI 线路的波形转储?

    我们复查了原理图。 并且引导顺序应该没有问题。 如果需要、我们可以再次捕获并进行检查。  

    在概念上是相同的,两者都有助于下一阶段的二进制文件的加载和运行。 您可以在此处参考引导流程

    我知道 RBL 是安全信息、但是 RBL 中访问外部闪存以及引导引脚采样等的流程是应用的关键信息。 BU 能否提供有关这些部件的引导流程图草稿?  

    此致、  

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    是、请务必分享 QSPI 行的波形转储以及 4KB 中0x0008_2800的存储器转储。 TRM 现已更新详细的引导流程。 您能否查看"初始化"章节(第5.2节"启动过程")?

    此致、Shiv