This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:[ERROR] XMODEM 发送失败、EVM 无响应或响应不正确或用户已取消。

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1298593/am2434-error-xmodem-send-failed-no-response-or-incorrect-response-from-evm-or-cancelled-by-user

器件型号:AM2434

 我将浏览 AM243x MCU+ SDK(EVM)、 在  "Getting Started->EVM  Setup"中、我无法完成"Flash SOC 初始化二进制文件"。

 我在终端上打印了"C C C"、然后我在运行 Python 命令之前关闭了 UART。

 我使用的是  SDK 9.0 和  OpenSSL 1.1.1

 下图是我运行 Python 命令时的错误。

下图显示了我的计算机上安装的 Python 和 OpenSSL 版本。

 我还在 TI 论坛上阅读了一些解决方案、但仍然没有解决我的问题。   https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1275254/lp-am243-error-xmodem-send-failed-no-response-or-incorrect-response-from-evm-or-cancelled-by-user/4831478?focus=true

 如何解决该问题?

谢谢和 BR

魏县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weijian:

    可能出现以下情况:

    1.您的板是非 hsfs 板。(在本例中、您可以使用 SDK 8.6、并使用该版本的无效 SBL、它应该可以正常工作)

    2.您可以重新启动板一次,然后重试。 (可能是 ROM 引导加载程序超时后再试一次可能对您有用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您的答复。

    正如您建议的、我使用了 SDK 8.6 default_sbl_null.cfg 尝试了很多次、但结果是一样的。

    执行命令2时、命令窗口会长时间保持"0%"。

    之后、将出现相同的错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能发送评估板的图片吗、同时还能提及评估板的修订吗?

    请注意、此时、我怀疑这可能是电路板有故障、但需要确认一次。 您是否有备用电路板、您是否也可以尝试使用它?

    请先按照顺序连接电源线、然后按照顺序连接 JTAG 电缆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    正如您建议的、 结果是相同的。

    我在新电路板上重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    非常感谢。

    我发现在新的电路板上成功运行此命令( TMDS243GPEEVM )。

     这是否意味着前一个电路板已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到它在其他电路板上工作正常。  可能另一个板可能已损坏。