请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-MSPM0L1306 主题中讨论的其他器件: MSPM0L1306
您好!
我正在使用 LP-MSPM0L1306来测试 ADC。
SDK : mspm0_sdk_1_20_01_06 (最新 版本)
示例项目: adc12_single_conversion_vref_internal_LP_MSPM0L1306_nortos_ticlang.
我将 GND 连接到 EVM 上的 ADC 引脚、并在图形中检查 ADC 结果。
因此、结果有时会有噪声。
捕获的噪声很小、典型噪声偏差为+/-10。
但是、有时噪声偏差为+/-100。
我将捕获它。


此测试使用示例中的设置、因此我认为是正确的设置。
不过、 该示例配置显示出噪声。
是否有关于如何降低噪声的指南或 ADC 设置?