This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:使用 GPIO 的 LCD 驱动

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1294909/lp-mspm0g3507-lcd-drive-using-gpios

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:CC1310

大家好!

我正在尝试使用"LCD_single_port"示例驱动一个4COM 段 LCD。 我已成功映射字符(数字4)、但遗憾的是、我看到模糊句段和未使用的句段未完全关闭。  请参阅随附的图像。

我为 COM 使用了10k 外部电阻器网络。

您能建议我跳过这个问题吗? 我是否需要将串联电阻器与段线一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Staneslouse:

    我们最近发布了一份有关  在 MSPM0上实现软件 LCD 解决方案 的文档、该文档详细介绍了产生这些影响的一些原因(第1节第二段)。

    我还建议查看该文档中的参考资源。 MSP430实现方案 稍微详细地讨论了 LCD 的操作。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    更改 LCD 更新时间后、它可以正常工作、我会告诉您进一步需要任何帮助。

    谢谢!

    此致

    斯坦尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!  

    同时我也在使用 GPIO 的 CC1310 LCD 驱动解决方案工作。 此方法 或 MSP430实现方法是可行的。 请告诉我。

    此致

    斯塔斯卢斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Staneslouse:

    我认为我完全不理解您的问题。 您是想对 CC1310应用 MSP430或 MSPM0方法、还是要在 MSPM0上使用 CC1310方法?

    简单地说、该方法利用计时器和 GPIO 来切换 LCD 面板段和 COM 线。 该方法与 MCU 无关、可以由任何具有计时器和 GPIO 的 MCU 来实现。 我们创建了代码示例、以帮助用户在我们的 MCU 平台上轻松采用该方法。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    抱歉混淆不清、我的意思是要对 CC1310应用 MSPM0 & MSP430方法。 我找到您的观点  

    谢谢!

    此致

    斯坦尼斯卢斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Staneslouse:

    如果您想实现类似的功能、我建议在 CC1310器件下创建一个新帖子。 尽管我确实找到了 使用 GPIO 引脚实现分段 LCD 控制的参考设计

    此致、
    卢克