This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:您是否具有适用于 TMS570LC4357的 SafeTI 诊断库

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1282228/tms570lc4357-do-you-have-safeti-diagnostic-library-for-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的 TI 支持:

您是否具有适用于 TMS570LC4357的 SafeTI 诊断库

此致

M·塞尔瓦拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoraj Selvaraj:

    可从以下链接下载适用于包括 TMS570LC4357在内的所有 Hercules 器件的安全 TI 诊断库:

    SAFETI_DIAG_LIB 驱动程序或库| TI.com

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jagadish、您好!

     对于  TMS570LC4357、锁步是默认配置的吗? 或

       那么我们需要配置锁步? 如果可、如何  为 TMS570LC4357配置锁步?

    此致、

    M·塞尔瓦拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoraj:

    对于  TMS570LC4357、锁步是默认配置的吗? 或

       那么我们需要配置锁步? 如果可、如何  为 TMS570LC4357配置锁步?

    [/报价]

    两个内核将始终 仅在锁步模式下运行、我们不需要对其进行任何适当配置。

    --
    谢谢、此致
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    我无法调试  Safe TI 诊断库。 它始终在 ESM 中受到冲击(在下面的 while 循环中)。

    /*检查在加电期间是否有 ESM 组3错误。
    *这些操作可能会在 eFuse 自动加载期间或从闪存 OTP 读取期间发生
    *加电期间。 器件操作不可靠、不建议使用
    *在这种情况下。 */

    如果((esmREG->SR1[2])!= 0U)
    {
    while (1);//ESM 组3错误

    调试 安全 TI 诊断库需要完成哪些工作?

    此致、

    M·塞尔瓦拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manaroj:

    您能否验证 SR1[2]设置了哪些位?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jagadish

    请找到注册表的快照

    此致

    M·塞尔瓦拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoraj:

    ESM3.3由 L2RAMW 上的 ECC 双错误引起。

    您使用的 SDL 版本是什么?

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    我正在使用 SafeTI 诊断库2.4.0

    此致、

    M·塞尔瓦拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Manoraj。 我将使用相同的版本进行测试、并对您进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    我还没有机会测试代码、给我更多时间进行测试!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    我现在正在测试、明天将尝试提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manoraj:

    我正在度假到周四、我将在本周五为您提供最新消息。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manoraj:

    您在 L2RAMW 上遇到 ECC 双位错误。

    请通过将0x1写入 ESM 状态寄存器来清除此错误、然后复位 CPU、再进入_c_int00 ()来找出导致问题的指令。