尊敬的 TI 支持:
您是否具有适用于 TMS570LC4357的 SafeTI 诊断库
此致
M·塞尔瓦拉伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 支持:
您是否具有适用于 TMS570LC4357的 SafeTI 诊断库
此致
M·塞尔瓦拉伊
尊敬的 Manoraj Selvaraj:
可从以下链接下载适用于包括 TMS570LC4357在内的所有 Hercules 器件的安全 TI 诊断库:
SAFETI_DIAG_LIB 驱动程序或库| TI.com

--
谢谢。此致、
Jagadish。
尊敬的 Manoraj:
对于 TMS570LC4357、锁步是默认配置的吗? 或
那么我们需要配置锁步? 如果可、如何 为 TMS570LC4357配置锁步?
[/报价]两个内核将始终 仅在锁步模式下运行、我们不需要对其进行任何适当配置。
--
谢谢、此致
Jagadish。
Jagadish、您好!
我无法调试 Safe TI 诊断库。 它始终在 ESM 中受到冲击(在下面的 while 循环中)。
/*检查在加电期间是否有 ESM 组3错误。
*这些操作可能会在 eFuse 自动加载期间或从闪存 OTP 读取期间发生
*加电期间。 器件操作不可靠、不建议使用
*在这种情况下。 */
如果((esmREG->SR1[2])!= 0U)
{
while (1);//ESM 组3错误
}
调试 安全 TI 诊断库需要完成哪些工作?
此致、
M·塞尔瓦拉伊