Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3506 主题中讨论的其他器件:LP-MSPM0G3507
团队、您好!
其中一个客户端请求了对 MSPM0G3506QRHBRQ1器件的可编程支持。 您能否提供此器件的数据表和编程规范?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507
团队、您好!
其中一个客户端请求了对 MSPM0G3506QRHBRQ1器件的可编程支持。 您能否提供此器件的数据表和编程规范?
谢谢!
Anand、您好!
客户可以首先订购 LaunchPad。 LP-MSPM0G3507。
G3507和 G3506与软件开发完全兼容。
确定 G3506RHB 的限制范围内的引脚、客户可以在 生成 G3506 的 PCB 之前使用 LP-MSPM0G3507。
MSPM0G3506RHB 数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mspm0g3506.pdf
图6-5. 32引脚 RHB (VQFN)(顶视图)
表6-1. 引脚属性- 32 VQFN
表6-3. 信号说明- 32 RHB
此致、
赫利克