This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3506:MSPM0G3506QRHBRQ1的数据表

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1294102/mspm0g3506-datasheet-for-mspm0g3506qrhbrq1

器件型号:MSPM0G3506
主题中讨论的其他器件:LP-MSPM0G3507

团队、您好!  

其中一个客户端请求了对  MSPM0G3506QRHBRQ1器件的可编程支持。 您能否提供此器件的数据表和编程规范?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    客户可以首先订购 LaunchPad。  LP-MSPM0G3507。

    G3507和 G3506与软件开发完全兼容。

    确定 G3506RHB 的限制范围内的引脚、客户可以在  生成 G3506 的 PCB 之前使用 LP-MSPM0G3507。

    MSPM0G3506RHB 数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mspm0g3506.pdf

         图6-5. 32引脚 RHB (VQFN)(顶视图)

         表6-1. 引脚属性- 32 VQFN

         表6-3. 信号说明- 32 RHB

    此致、

    赫利克