This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:ADC 怀疑

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1293968/rm57l843-adc-doubts

器件型号:RM57L843

大家好、

 我正在使用 RM57l843微控制器、我研究了 TRM 第 854、第22.2.2.2.2.2节 使用增强通道选择模式的 ADC 转换序列示例。  如果 增强通道选择模式意味着例如、则选择通道5、4、8、2进行转换。 在顺序转换模式中、通道按通道2、4、5、8的升序被转换。 但在 增强信道选择模式中、信道是用户定义的选择、转换顺序为4、5、8、2或2、8、4、5。 我的理解是否正确?

 我不知道我是否理解 增强信道选择模式的正确情况。 我对外部5位和内部5位 LUT 存有疑问。  

如果我的假设是正确的、那么如何配置为选择通道8首先进行转换、以及4、5、2。

谢谢。

此致、

法埃拉潘