大家好、
我正在使用 RM57l843微控制器、我研究了 TRM 第 854、第22.2.2.2.2.2节 使用增强通道选择模式的 ADC 转换序列示例。 如果 增强通道选择模式意味着例如、则选择通道5、4、8、2进行转换。 在顺序转换模式中、通道按通道2、4、5、8的升序被转换。 但在 增强信道选择模式中、信道是用户定义的选择、转换顺序为4、5、8、2或2、8、4、5。 我的理解是否正确?
我不知道我是否理解 增强信道选择模式的正确情况。 我对外部5位和内部5位 LUT 存有疑问。
如果我的假设是正确的、那么如何配置为选择通道8首先进行转换、以及4、5、2。
谢谢。
此致、
法埃拉潘