请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 您好、TI!
我们在工厂推出了第一个系列(基于 MSP432E401YTPDTR)。
因此、工厂可以测试 MCU 是否处于活动状态。
我们可以测量哪个引脚上是否有任何 MCU 是否处于活动状态? 当然、是板通电。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
我们在工厂推出了第一个系列(基于 MSP432E401YTPDTR)。
因此、工厂可以测试 MCU 是否处于活动状态。
我们可以测量哪个引脚上是否有任何 MCU 是否处于活动状态? 当然、是板通电。
非常感谢。
您好!
如果在 PCB 上安装了纯净的器件时 MCU 上的闪存已擦除、则没有任何引脚会切换。 如果闪存中没有有效的应用程序、ROM 引导加载程序将扫描支持的通信接口、开始执行、直到它接收到通过特定
获取位置反馈。 这意味着、如果电路板上有任何器件(UART、SPI 等)将下载命令发送到支持的通信接口之一、则 MCU 上检测到的接口将开始 与外部器件握手。 这可用于指示 MCU 处于活动状态。
您会询问任何可以指示 MCU 是否处于活动状态的引脚、我也是这样回答的。 不知道为什么你拒绝我的答案。
您可以找到引导加载程序用户指南中介绍的串行命令。 https://www.ti.com/lit/pdf/spmu301。 转到第5.3节。
此处也是串行引导加载程序的应用手册。 https://www.ti.com/lit/pdf/spma074