This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:PCB 生产测试

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1293245/msp432e401y-pcb-production-testing

器件型号:MSP432E401Y

您好、TI!

我们在工厂推出了第一个系列(基于 MSP432E401YTPDTR)。

因此、工厂可以测试 MCU 是否处于活动状态。

我们可以测量哪个引脚上是否有任何 MCU 是否处于活动状态? 当然、是板通电。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果在 PCB 上安装了纯净的器件时 MCU 上的闪存已擦除、则没有任何引脚会切换。 如果闪存中没有有效的应用程序、ROM 引导加载程序将扫描支持的通信接口、开始执行、直到它接收到通过特定
    获取位置反馈。 这意味着、如果电路板上有任何器件(UART、SPI 等)将下载命令发送到支持的通信接口之一、则 MCU 上检测到的接口将开始 与外部器件握手。 这可用于指示 MCU 处于活动状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、非常感谢!

    您能告诉我在哪里记录了用于固件上传的串行命令吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您会询问任何可以指示 MCU 是否处于活动状态的引脚、我也是这样回答的。  不知道为什么你拒绝我的答案。  

    您可以找到引导加载程序用户指南中介绍的串行命令。  https://www.ti.com/lit/pdf/spmu301。 转到第5.3节。

    此处也是串行引导加载程序的应用手册。  https://www.ti.com/lit/pdf/spma074