This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:SysConfig 错误

Guru**** 2532270 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1266138/am2634-sysconfig-error

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的所有人:

 

我们联系您、以解决我们在 Sitara AM263器件上使用 SysConfig 时遇到的新问题。

当我们尝试在多控制器模式下配置 SPI4并尝试配置通道1时、无法为片选 CS1选择引脚。

如下图所示:

  

SPI4具有 K2引脚、用作 CS1。

SysConfig 不允许选择用于该功能的 K2引脚、如下所示:

 

 

 

请帮帮我们。

正在等待您的类型的回复

Br

詹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在使用 TI EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    我们将 使用 CCS 12.4和 SysConfig 工具1.15.0。 总之、SysConfig 1.17上也存在问题。

    请帮帮我们。

    Br

    詹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gianni、

    我需要更多关于此问题的信息、因为我在 myside 中看不到任何问题。

    您能否附加 example.syscfg 文件并提供以下详细信息:

    1.您使用哪款 EVM (TI EVM/客户电路板)

    2.你用的是什么例子? 是 SDK 示例还是自定义示例?

    3.另请使用 syscfg 1.17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nilabh:

    感谢您的快速回复。

    是的、我可以共享我的 SysConfig。 我们使用的是定制电路板。 无论如何、您可以从附加的引脚多路复用器文件中看到、K2引脚是 SPI4 istance 而不是 SPI0上可用的芯片选择。 在示例中、您选择了不能使用 K2引脚的 SPI0。  根据下表、K2引脚仅在 SPI4上可用。

    您可以在随附的引脚多路复用器数据表的第34页上找到该表、  

    e2e.ti.com/.../AM263x_5F00_PinMux_5F00_06_5F00_18_5F00_2021_5F00_DRAFT_5F00_GENERAL.pdf

    附加后、您可以找到我的 SysConfig。 我重命名了原来的文件扩展名.txt ,否则我不能把它附加在这个页面!

    e2e.ti.com/.../F089GN_2D00_G_2D00_A2.syscfg.txt

    正在等待您的类型的回复

    Br

    詹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gianni、

    让我仔细看一下、明天再回来。 我还将邀请硬件方面的人员来这里提供帮助。 我能够看到、添加 SPI04实例后、CS1引脚 K2变为灰色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您的回答。

    我期待再次听到您的声音。

    Br

    詹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gianni、
    我们已确认这是 syscfg-tool 中的错误。 这将在下一个 CCS 版本中修复,这意味着我可以在下周早些时候重新开始工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilab:  

    非常感谢您提供的信息。  

    正在等待您的解决方法

    Br

    詹尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    您是否有任何关于该解决方法的消息?

    谢谢

    Br

    詹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gianni、

    我们正在测试权变措施。 我们将努力在下周前完成工作。 为延误道歉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以建议如何在此处与客户共享设备数据、以便他可以解锁或解决该问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gianni、

    附件是更改了 SPI4 CS1时 AM263x 的更新后的 deviceData。  

    Nilabh,  

    请提供有关如何将更新后的 deviceData 移植到 CCS 和 SDK 的说明。

    e2e.ti.com/.../AM263x_5F00_UpdatedDeviceData.zip

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    附件是更改了 SPI4 CS1时 AM263x 的更新后的 deviceData。  

    Nilabh,  

    请提供有关如何将更新后的 deviceData 移植到 CCS 和 SDK 的说明。

    AM263x_UpdatedDeviceData.zip

    [/报价]

    您能给我们建议如何移植 Erik 建议的修复吗?

    正在等待您的类型的回复。

    Br

    詹尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、您好、

    感谢您的回复。

    Br

    詹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能建议我们如何移植 Erik 建议我们的修复程序吗?

    大家好、Gianni、

    您可以在以下位置的 syscfg 安装文件夹中替换此设备数据 :C:\ti\sysconfig _1.17.0\dist\deviceData\AM263x_BETA。

    然后保存它、并尝试从独立安装启动 syscfg。 我曾尝试在 CCS 中执行相同操作、但似乎不起作用、目前您必须在 CCS 外部使用 syscfg。

    如果您需要有关此方面的更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    我们今天早上收到了 CCS 更新通知:

    此更新是否包含 此主题中讨论的修复程序?

    等待你的类型的答复,

    此致

    G·佩鲁吉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    No  

    这与当前问题无关。 请按照上述步骤操作、并使用 Erik 共享的设备数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您的快速回复。

    您能否给我们一个时间表、说明何时在 CCS 上实施此修复?

    我们不想 将 SysConfig 从工程中排除。  

    等待你的类型的答复,

    此致

    G·佩鲁吉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    这将由下一个 syscfg 发布版本修复、让我在内部检查日期和版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您的回复。

    我满怀信心地等待。

    此致

    詹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    抱歉 Ping 操作。 您是否有任何更新?

    Br

    詹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gianni、我们将能够使用 syscfg 1.19版本引入此更新。

    大家好、Gianni、

    您可以在以下位置的 syscfg 安装文件夹中替换此设备数据 :C:\ti\sysconfig _1.17.0\dist\deviceData\AM263x_BETA。

    然后保存它、并尝试从独立安装启动 syscfg。 我曾尝试在 CCS 中执行相同操作、但似乎不起作用、目前您必须在 CCS 外部使用 syscfg。

    如果您需要有关此方面的更多信息、请告诉我。

    [/报价]

    另外、我想知道您在使用此权变措施时面临的挑战是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您的回复。

    另外,我也可以知道在使用此变通办法时您面临哪些挑战

    我们有一个多内核项目。 我们倾向于将 SysConfig 留在 CCS 中。  

    您能否告知我们更新后的1.19产品的可能发货日期?

    正在等待您的类型的回复。

    此致

    G·佩鲁吉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gianni、

    SysConfig 版本通常每个季度发布一次、因此下一次更新应在2024年1月发布、将确认并返回确切日期。

     计划于2024年4月中旬发布包含下一个 SysConfig 的 SDK 版本

    此致、

    安库尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、您好!

    感谢您的答复。 这对我们来说是一个非常大的问题、因为我们需要在我们的项目中保留 SysConfig、并且下一个更新距离今天还很远。

    您能否尝试安排 SysConfig 版本使用该修复程序、该修复程序可以与 CCS 结合使用?

    正在等待您的类型的回复

    Br

    詹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ho Gianni,

    此 e2e 中已提供具有修复功能的器件数据。 我已经进一步跟进、此修复将在2024年1月发布。

    谢谢你。

    安妮塔