This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们对此有什么解决方案吗? 我正在使用 CCS 10.1.1 我们一直专注于该线程中定义的问题。 未使用闪存的 ECC 未进行编程。 P/N TMS570LS3137。
另外、警告: CortexR4:加载程序:程序的一个或多个段放入不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。
谢谢。
吉加内什
我能够 使用 UNIFLASH v8.4.0对未使用的存储器位置的 ECC 进行刷写。 使用 CCS 10.1.1加载的操作不起作用。
尊敬的 Jaiganesh:
这是一个已知问题、已在最新的 uniflash 或 CCS 中修复。 能否尝试新版本的 Uniflash?
我能够使用 UNIFLASH v8.4.0对 ECC 区域进行编程。 CCS 10.1.1加载程序出现问题。 闪存设置与 UNIFLASH 相同。 仍然无法使用 CCS 10.1.1进行刷写。 是否建议也尝试使用最新的 CCS?
您好!
您可以复制 FlashHercules.dl L in 位于以下位置的 uniflash
\ti\uniflash_xxxx\desktopdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\bin
到 CCS 文件夹
\ccs\ccs_base\DebugServer\bin\