This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:通过链接器 CMD 生成具有 ECC 的目标文件未正确编程为刷写

Guru**** 2581155 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1288829/tms570ls3137-the-object-file-with-ecc-generated-through-linker-cmd-is-not-programmed-to-flash-correctly

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

您好!

我们对此有什么解决方案吗? 我正在使用 CCS 10.1.1 我们一直专注于该线程中定义的问题。  未使用闪存的 ECC 未进行编程。  P/N TMS570LS3137。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/891777/ccs-uniflash-the-object-file-with-ecc-generated-through-linker-cmd-is-not-programd-to-flash-correctly

另外、警告: CortexR4:加载程序:程序的一个或多个段放入不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。

谢谢。

吉加内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够  使用 UNIFLASH v8.4.0对未使用的存储器位置的 ECC 进行刷写。 使用 CCS 10.1.1加载的操作不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jaiganesh:

    这是一个已知问题、已在最新的 uniflash 或 CCS 中修复。 能否尝试新版本的 Uniflash?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使用  UNIFLASH v8.4.0对 ECC 区域进行编程。 CCS 10.1.1加载程序出现问题。 闪存设置与 UNIFLASH 相同。 仍然无法使用 CCS 10.1.1进行刷写。 是否建议也尝试使用最新的 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以复制  FlashHercules.dl L in 位于以下位置的 uniflash

    \ti\uniflash_xxxx\desktopdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\bin

    到 CCS 文件夹

    \ccs\ccs_base\DebugServer\bin\