This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:修改 makefile 以使用双芯片级联 SDK 添加 ENET 支持

Guru**** 2551040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1288675/am2732-modify-the-makefile-to-add-enet-support-using-the-two-chip-cascaded-sdk

器件型号:AM2732

大家好、

使用的 SDK 是 mmWave2ChipCascade。 主要修改了  mmWave2ChipCascade 下的 makefile 和.\mms\mmw_mss.mak 文件、如下所示:  

并且客户修改了 mmw_mss 中调用的 cmd 文件的路径。 mak 文件、从调用 r5f_linker.cmd 更改为调用 r5f_linker.cmd:   

目前、报告的错误如下所示:

当前剩余空间也可以在映射文件中看到:  

客户想知道如何修改 cmd 文件?

请在此处查看编译指令:

C:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.3.LTS/bin/tiarmclang -OS -O3 -flto -WL、--diag_suppress=10063 -WL、--ram_model -WL、--reread_libs -WL、--zero_init=on iC -WL、--zero_memset=fast -WL /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.3.LTS/lib、--use_memcpy=fast -lib、-ie:  
o am273x_mmw_cascadue_demo_mss_track.xer5f obj_am273x/mmwdemo_monitor.oer5f obj_am273x/mss_cli.oer5f obj_am273x/   
e:/R7863/mmWave2ChipCascade/ti/platform/am273x/r5f_linker_enet.cmd

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我建议参考优化该存储器(在链接器 cmd 文件中)的最新 SDK。

    此致、

    吉滕德拉