This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Nilabh:
有关 BOOTP 服务的两个问题。
最尊重
博诚
您好
我们正在与 Kunbus 核实这一点、请允许我在下周早些时候重新讨论这一点。
尊敬的 Nilabh:
您可以要求 Kunbus 更新吗?
谢谢!
博诚
尊敬的 Nilabh:
根据 Kunbus 的答复:
问)堆栈是否支持 BOOTP 服务? 我们可以通过 CT19.1消息工具将设备更改为 BOOTP 模式,但无法通过 BOOTP 服务器在 BOOTP 模式下配置 IP。 (见下图)
a)支持 BOOTP,但我们也可以看到一些问题。 我们将继续对此进行分析、并尽快与您联系。 我们将在即将到来的新冲刺中与此合作(从下周开始)。
请向 Kunbus 提前询问以下问题:
Q)Kunbus 在 BOOTP 中发现了哪些问题?
问)这些问题预计何时解决?
最尊重
博诚
我已将该查询与 Kunbus 共享、将在收到回复后更新
尊敬的 Nilabh:
Kunbus 是否回答了这些问题?
尊敬的 Bo-Cheng、昨天傍晚收到了 Martin 的回复:
我们发现了 BOOTP 功能的一个问题,即最初的 BOOTP 请求只发送一次而不是重复发送。 如果服务器错过了初始请求、这将导致 IP 地址分配失败。 现在可以纠正这一问题,因为 BOOTP 请求以4、8、16、32、60、 …、10 μ A 秒. 在1小时内没有有效的 IP 地址时、仍然会出现问题、但我们目前认为这是一个已知问题。
尊敬的 Nilabh:
感谢您的答复。 计划何时发布新固件?
尊敬的 Bo-Cheng、我已向 Kunbus 提出此问题、在收到回复后将更新
尊敬的 Nilabh:
新固件可供下载时请进行更新?
最尊重
尊敬的博诚:
该固件的 EA 版本已与 Andrea 共享。 他将与你分享。
BOOTP 问题已在 v9.0.7中得到确认。
感谢您的帮助
谢谢 Bo Cheng 现在将关闭该主题。