This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:BOOTP 服务问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1270596/am2434-bootp-service-question

器件型号:AM2434

尊敬的 Nilabh:

有关 BOOTP 服务的两个问题。

  1. 堆栈是否支持 BOOTP 服务?
    我们可以通过 CT19.1消息工具将设备更改为 BOOTP 模式,但无法配置 IP
    在 BOOTP 模式下使用 BOOTP 服务器。 (见下图)


  2. 如果堆栈不支持 BOOTP 服务,它是否可以在 Allen Bradley 驱动器拒绝时执行
    模式更改并返回错误状态代码、如下所示?


最尊重

博诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们正在与 Kunbus 核实这一点、请允许我在下周早些时候重新讨论这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    您可以要求 Kunbus 更新吗?

    谢谢!

    博诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    根据 Kunbus 的答复:

    1. 问)堆栈是否支持 BOOTP 服务? 我们可以通过 CT19.1消息工具将设备更改为 BOOTP 模式,但无法通过 BOOTP 服务器在 BOOTP 模式下配置 IP。 (见下图)

      a)支持 BOOTP,但我们也可以看到一些问题。 我们将继续对此进行分析、并尽快与您联系。 我们将在即将到来的新冲刺中与此合作(从下周开始)。

    请向 Kunbus 提前询问以下问题:

    Q)Kunbus 在 BOOTP 中发现了哪些问题?
    问)这些问题预计何时解决?

    最尊重

    博诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将该查询与 Kunbus 共享、将在收到回复后更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    Kunbus 是否回答了这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo-Cheng、昨天傍晚收到了 Martin 的回复:

    我们发现了 BOOTP 功能的一个问题,即最初的 BOOTP 请求只发送一次而不是重复发送。 如果服务器错过了初始请求、这将导致 IP 地址分配失败。 现在可以纠正这一问题,因为 BOOTP 请求以4、8、16、32、60、 …、10 μ A 秒. 在1小时内没有有效的 IP 地址时、仍然会出现问题、但我们目前认为这是一个已知问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您的答复。 计划何时发布新固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo-Cheng、我已向 Kunbus 提出此问题、在收到回复后将更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    新固件可供下载时请进行更新?

    最尊重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的博诚:

    该固件的 EA 版本已与 Andrea 共享。 他将与你分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BOOTP 问题已在 v9.0.7中得到确认。

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bo Cheng 现在将关闭该主题。