尊敬的 Nilabh:
这里描述了使用 Fiemware v9.0.0.3的器件的问题,该问题无法通过 Rockwell EtherNet/IP 地址调试工具更改 IP 配置模式。
- 当我们使用该工具发送将 IP 配置模式更改为"Static"的请求时、
工具响应器件不支持 CIP、并且模式更改失败。
我们想知道这是否也是固件问题、以及是否可以解决。

Wireshark 数据如下所示。
e2e.ti.com/.../IPConfigModeFail.zip
感谢您的支持。
博诚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Nilabh:
这里描述了使用 Fiemware v9.0.0.3的器件的问题,该问题无法通过 Rockwell EtherNet/IP 地址调试工具更改 IP 配置模式。


Wireshark 数据如下所示。
e2e.ti.com/.../IPConfigModeFail.zip
感谢您的支持。
博诚
尊敬的 Nilabh:
=== Kunbus 上一个答案===
无法通过 Rockwell EtherNet/IP 地址调试工具更改 IP 配置模式
问)当我们使用该工具发送将 IP 配置模式更改为"Static"时、该工具会响应器件不支持 CIP、并且模式更改会失败。 我们想知道这是否也是固件问题、以及是否可以解决。
´s 从 Wireshark 日志中可以看到,Rockwell EtherNet/IP 地址调试工具尝试获取类属性2 (最大实例数)-我们的器件不支持的不是必需或条件属性,这就是在本例中它为什么用错误代码进行响应的原因。 ´s 似乎此工具需要支持此属性、这就是它在这之后停止请求的原因。
============================
经过多次罗克韦尔控制器/PLC 工具(工作室5000)测试后,我认为我们有必要支持类属性2和类属性3,因为它对客户的使用非常重要,而且它还支持其他品牌的驱动器,如 Festo 和 A-B。
原因是 ,如果我们不支持这两个属性,客户就不能通过 Rockwell 工具在 DHCP 模式和静态模式之间更改 IP 配置模式。 这意味着每次在 DHCP 模式下关闭驱动器电源时、IP 地址设置都会丢失、但客户无法将其配置为静态模式以保持 IP 地址设置。
这有助于我们向 Kunbus 团队传达信息。
非常感谢您的帮助。
博诚
Kunbus 的响应:
现在、我在本地尝试使用我的 Launchpad 将类属性2和3添加到 TCP/IP 接口对象和 EtherNet/IP 地址调试工具 允许我从静态配置更改为动态配置。 它仅在 TCP/IP 接口对象的配置控制属性(属性3)中的存储值和 DHCP 之间切换。
我将创建一个 Jira 工单、并在下一个版本中进行取件。
马丁
PS:我尚未对这些修改运行任何符合性测试