This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:无法通过 Rockwell EtherNet/IP 地址调试工具更改 IP 配置模式

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1270605/am2434-can-t-change-the-ip-configuration-mode-by-rockwell-ethernet-ip-address-commissioning-tool

器件型号:AM2434

尊敬的 Nilabh:

这里描述了使用 Fiemware v9.0.0.3的器件的问题,该问题无法通过 Rockwell EtherNet/IP 地址调试工具更改 IP 配置模式。

  1. 当我们使用该工具发送将 IP 配置模式更改为"Static"的请求时、
    工具响应器件不支持 CIP、并且模式更改失败。
    我们想知道这是否也是固件问题、以及是否可以解决。

Wireshark 数据如下所示。

e2e.ti.com/.../IPConfigModeFail.zip

感谢您的支持。

博诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们正在与 Kunbus 一起检查这一点,我们将在下周早些时候回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    您可以要求 Kunbus 更新吗?

    谢谢!

    博诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    === Kunbus 上一个答案===

    无法通过 Rockwell EtherNet/IP 地址调试工具更改 IP 配置模式

    1. 问)当我们使用该工具发送将 IP 配置模式更改为"Static"时、该工具会响应器件不支持 CIP、并且模式更改会失败。  我们想知道这是否也是固件问题、以及是否可以解决。

      ´s 从 Wireshark 日志中可以看到,Rockwell EtherNet/IP 地址调试工具尝试获取类属性2 (最大实例数)-我们的器件不支持的不是必需或条件属性,这就是在本例中它为什么用错误代码进行响应的原因。 ´s 似乎此工具需要支持此属性、这就是它在这之后停止请求的原因。

    ============================

    经过多次罗克韦尔控制器/PLC 工具(工作室5000)测试后,我认为我们有必要支持类属性2和类属性3,因为它对客户的使用非常重要,而且它还支持其他品牌的驱动器,如 Festo 和 A-B。

    原因是 ,如果我们不支持这两个属性,客户就不能通过 Rockwell 工具在 DHCP 模式和静态模式之间更改 IP 配置模式。 这意味着每次在 DHCP 模式下关闭驱动器电源时、IP 地址设置都会丢失、但客户无法将其配置为静态模式以保持 IP 地址设置。

    这有助于我们向 Kunbus 团队传达信息。

    非常感谢您的帮助。

    博诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunbus 的响应:

    现在、我在本地尝试使用我的 Launchpad 将类属性2和3添加到 TCP/IP 接口对象和 EtherNet/IP 地址调试工具 允许我从静态配置更改为动态配置。 它仅在 TCP/IP 接口对象的配置控制属性(属性3)中的存储值和 DHCP 之间切换。

    我将创建一个 Jira 工单、并在下一个版本中进行取件。

    马丁

    PS:我尚未对这些修改运行任何符合性测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    v9.0.7确认了 IP 配置特性。

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bo Cheng 现在将关闭该主题。