请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 尊敬的专家:
我在 SDK for Time Sync (CPTS)模块中找不到任何器件驱动程序支持、也没有示例。 我对 时间同步路由器感到非常困惑、时间同步路由器的功能及其与 CPTS 模块的关系是什么?
根据我的理解、CPTS 模块可被用于将一个时间戳锁存到 事件 FIFO 中、并且告知应用几个事件的时间差信息? 此外、它还可以生成事件、输出事件可配置为同步输出或比较输出。 但输出事件与内部输入事件没有任何关系、对吧?
客户希望评估以下函数结构:

但不知道计时器同步路由器的架构及其使用方法。
请帮助澄清并提供说明。 非常感谢。
此致、
将会