This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:时间同步路由器及其与时间同步(CPTS)模块的关系是什么?

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1287575/am2434-what-is-the-time-sync-router-and-its-relationship-with-time-sync-cpts-module

器件型号:AM2434

尊敬的专家:  

我在 SDK for Time Sync (CPTS)模块中找不到任何器件驱动程序支持、也没有示例。 我对 时间同步路由器感到非常困惑、时间同步路由器的功能及其与 CPTS 模块的关系是什么?  

根据我的理解、CPTS 模块可被用于将一个时间戳锁存到 事件 FIFO 中、并且告知应用几个事件的时间差信息? 此外、它还可以生成事件、输出事件可配置为同步输出或比较输出。 但输出事件与内部输入事件没有任何关系、对吧?  

客户希望评估以下函数结构:  

但不知道计时器同步路由器的架构及其使用方法。  

请帮助澄清并提供说明。 非常感谢。  

此致、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我对 时间同步路由器很困惑,时间同步路由器的功能及其与 CPTS 模块的关系是什么

    (+)[FAQ] AM64x:时间同步路由器有什么用? 如何使用它? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛 它的一个系统级多路复用器允许将各种外设的 SYNC_OUT 连接到各种外设的 SYNC_IN、而无需外部环回。

    Unknown 说:
    根据我的理解、CPTS 模块可以用于将时间戳锁存到事件 FIFO 中、并告诉应用 几个事件的时间差信息? 此外、它还可以生成事件、输出事件可配置为同步输出或比较输出。 但输出事件与内部输入事件没有任何关系、对吧?  [/报价]

    正确、是的、它可以测量事件之间的时间差、并测量 SoC 中可生成 CPTS 推送事件的不同计时器之间的速率漂移。 是的、输出和输入没有关系。