This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:共享 OCRAM 的带宽是多少?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1287056/am2432-what-s-the-bandwidth-of-the-shared-ocram

器件型号:AM2432

您好!

您能告诉我们共享 OCRAM 的带宽是多少吗?  XX 位宽?  XX MHz?

根据以下应用手册、我们发现共享片上 SRAM 的存储器存取延迟为63.75ns (51个周期)。

https://www.ti.com/jp/lit/pdf/spracv1

我想这种延迟是只在第一次存取时需要的、而不是每个字节存取时需要的。

您是否有从 R5F 访问 OCSRAM 的基准数据?  xxxMB/s?

读取/写入4 x 32位数据时的访问时间是多少?

谢谢。此致、
秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideaki-San:

    R5F 内核与共享 OCRAM 之间的实际带宽计算起来非常复杂。 OCRAM 和 R5F 内核通过64b @ 250MHz 的 VBUS SCR 连接。 有8个64b vbusm 连接到一个256KB 内存库。  不同的 R5F 内核可以同时访问这8个64b vbusm。 这会导致带宽难以计算。 当然, OCRAM 的理论带宽为64*250MHz*8 16GB/秒。

    我们没有往返 OCRAM 的 R5F 的基准数据。 我们有一个 DDR4流。 如果您可以更改 OCRAM 的流代码、那么您可以获得这些基准数据。

    spracv1中的延迟适用于从 OCRAM 进行的所有访问(只要不在高速缓存中)

    由于 VBUS SCR 为64b、因此2x32位数据访问将具有一些优势。

    此致、

    明