This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:如何在 am2732中将 phy 驱动器 DP89837替换为 RTL9000?

Guru**** 2928520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1286156/am2732-how-to-replace-phy-driver-dp89837-with-rtl9000-in-am2732

器件型号:AM2732

AM273x MCU+ SDK  08.05.00:

您好! 我在文档执行过程中发现了一个问题。 src phy/enetphy.c 未找到 gEnetPhyDrvs。

在项目中搜索 gEnetPhyDrvs 仅找到以下结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Currinwang:

    enetphy.c 文件位于: " MCU_PLUS_SDK/SOURCE/networking/enet/core/sdk/phy src "目录。 若要添加 RTLS9000相关文件、您可以在上述同一文件夹中创建头文件和 C 文件。

     必须创建结构 gEnetPhyDrvs、 Phy_Drv 其为数据类型 Enproc、并且具有器件特定 实现的函数指针。

    如文档中所述、您可以按照其余步骤进行 PHY 集成。

    如果您需要任何其他帮助、请告诉我。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些已经整合在一起:

    但 报告了以下错误:

    Code printf:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Currinwang:

    您能在这里分享一些可能有助于我们走上正轨的要点吗?

    1. 您能否分享您正在运行的 SDK 示例的详细信息?
    2. PHY 地址设置是否正确? 它当前打印为"0"、您能否确认这是否是所需的地址? 在硬件中配置的 PHY 地址是什么。

    如果能提供更多的信息来更好地提供支持、将会很有帮助。 如果它仍然无法正常工作、我们可以通过启用状态更改模式来尝试进一步调试。

    此致、
    Shaunak