请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2732 AM273x MCU+ SDK 08.05.00:
您好! 我在文档执行过程中发现了一个问题。 src phy/enetphy.c 未找到 gEnetPhyDrvs。

在项目中搜索 gEnetPhyDrvs 仅找到以下结果:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
AM273x MCU+ SDK 08.05.00:
您好! 我在文档执行过程中发现了一个问题。 src phy/enetphy.c 未找到 gEnetPhyDrvs。

在项目中搜索 gEnetPhyDrvs 仅找到以下结果:

尊敬的 Currinwang:
为 enetphy.c 文件位于: " MCU_PLUS_SDK/SOURCE/networking/enet/core/sdk/phy src "目录。 若要添加 RTLS9000相关文件、您可以在上述同一文件夹中创建头文件和 C 文件。
必须创建结构 gEnetPhyDrvs、 Phy_Drv 其为数据类型 Enproc、并且具有器件特定 实现的函数指针。
如文档中所述、您可以按照其余步骤进行 PHY 集成。
如果您需要任何其他帮助、请告诉我。
此致、
Shaunak
尊敬的 Currinwang:
您能在这里分享一些可能有助于我们走上正轨的要点吗?
如果能提供更多的信息来更好地提供支持、将会很有帮助。 如果它仍然无法正常工作、我们可以通过启用状态更改模式来尝试进一步调试。
此致、
Shaunak