This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 MSPM0G3507评估板,UniFlash CAN't 查找此模型 MSPM0G3507

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1283211/about-the-mspm0g3507-evaluation-board-uniflash-can-t-find-this-model-mspm0g3507

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好,团队:

   我在 Uniflash 软件中找不到这个芯片模型。 无法为此芯片下载 Uniflash 下载程序?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ixy:

    您正在使用哪个版本的 Uniflash? 我使用的是版本8.4.0、它能够检测和识别我的 Launchpad。 此外、您是否正在使用修订版 是什么? 在器件上靠近按钮 S2/PB21进行了标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

        我正在使用 官方网站的版本8.1.1,我找不到8.4.0版本的 uniflash,您能给我一个下载链接吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/tool/UNIFLASH#downloads

    以上链接是 Uniflash 8.4.0的下载页面。 看起来支持 MSPM0从 v8.2.0开始、因此这应该有效。 如果这不能解决您的问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan Obrien

        问题已经解决了根据您的方法,非常感谢您。