Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH您好,团队:
我在 Uniflash 软件中找不到这个芯片模型。 无法为此芯片下载 Uniflash 下载程序?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Dylan Obrien:
我正在使用 官方网站的版本8.1.1,我找不到8.4.0版本的 uniflash,您能给我一个下载链接吗? 非常感谢。
https://www.ti.com/tool/UNIFLASH#downloads
以上链接是 Uniflash 8.4.0的下载页面。 看起来支持 MSPM0从 v8.2.0开始、因此这应该有效。 如果这不能解决您的问题、请告诉我。