This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357双 MCU 工作机制-备用 MCU 如何工作?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1281488/tms570lc4357-tms570lc4357-dual-mcu-working-mechanism---how-does-the-backup-mcu-work

器件型号:TMS570LC4357

您好、TI 专家!

我们 打算 在铁路应用中使用 TI MCU TMS570LC4357 for SIL3证书。 我们已查看  TMS570LC4357的数据表、我们注意到在 TMS570中有两个 MCU 在工作。 R5F 是主 MCU、而 R4F 是备用 MCU。 双核 MCU 如何工作?

我想知道 主 MCU R4F 是否出现故障、会发生什么情况? 我们的软件会崩溃还是软件会继续正常运行?

我在阅读产品说明书后可以想到以下2种情况:

情况1:R5F 失败、R4F 将立即接管并继续运行软件、同时发出一个错误标志

情况2: R5F 失败、R4F 将立即 停止运行软件、同时发出错误标志

如果情况1是实际情况、我们需要在应用层做什么、以确保当 R5F 中出现任何故障时备用 MCU R4F 可以接管? 还是默认情况下触发、并且对于应用层软件是透明的?

请提供建议并回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    在 Hercules 器件(包括 TMS570LC4357)中不会有任何备用 CPU 概念。

    是的、有两个 CPU、但是这里一个 CPU 被称为主 CPU、而另外一个 CPU 被称为校验器 CPU。 我们不能以不同的方式对它们进行编程(它们始终运行同一个应用)、并且两个 CPU 将始终以锁步模式功能运行。

    锁步是双 ARM Cortex-R5F CPU 的运行模式。  器件具有一个称为 针对 Cortex-R5F (CCM-R5F)的 CPU 比较模块 。  在 CPU 锁步模式期间、 这个 CCM-R5F 在每个 CPU 时钟周期内比较两个 CPU 的输出。 任何不正确的比较都会被标记为严重程度最高的错误。 这个模块也在每个周期内比较锁步中的两个 VIM 的输出。

    两个处理器在系统启动期间初始化为相同状态、并接收相同的输入、因此在正常运行期间、每个时钟的状态相同。

    任一处理器中的错误都将导致两个处理器的状态存在差异、最终会表现为输出的差异。 CCM-R5F 模块监测两个处理器的输出、并在出现差异时标记错误。

    更多详细信息、 请参阅 TRM:

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    非常感谢您的提示回复。

    我给大家做了非常详细的讲解、或多或少的了解了双核 MCU 机制是如何工作的。 我还有与此相关的另一个问题

    两个处理器中的一个错误将导致两个处理器的状态不同,这将最终表现为输出的差异。 CCM-R5F 模块监控两个处理器的输出并在出现差异时标记错误。

    如果出现 CCM 差异错误、CCM-R5F 会执行什么操作? CCM-R5F 是正常运行还是只在那里停止? 这对我们来说非常重要,因为我们在汽车行业中,我们不希望软件在出现差异时停止驾驶和监控整个系统。 因为它对我们的产品构成潜在的巨大安全风险。  

    R5F MCU 是否有任何情况忽略 CCM 差异错误并继续运行? 也可能让校验器 MCU 接管控制权?

    请提供帮助。

    非常感谢、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    [报价 userid="529835" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1281488/tms570lc4357-tms570lc4357-dual-mcu-working-mechanism---how-does-the-backup-mcu-work/4858872 #4858872"]如果出现 CCM 差异错误,CCM-R5F 将如何处理? CCM-R5F 是否正常运行,还是只是在此处停止?

    如果有任何差异、CCM-R5F 将仅向 ESM (错误信令模块)模块发送一个错误信号。 器件永远不会停止、因此需要借助软件处理程序根据应用需求来实现对错误的适当响应。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。