您好、TI 专家!
我们 打算 在铁路应用中使用 TI MCU TMS570LC4357 for SIL3证书。 我们已查看 TMS570LC4357的数据表、我们注意到在 TMS570中有两个 MCU 在工作。 R5F 是主 MCU、而 R4F 是备用 MCU。 双核 MCU 如何工作?
我想知道 主 MCU R4F 是否出现故障、会发生什么情况? 我们的软件会崩溃还是软件会继续正常运行?
我在阅读产品说明书后可以想到以下2种情况:
情况1:R5F 失败、R4F 将立即接管并继续运行软件、同时发出一个错误标志
情况2: R5F 失败、R4F 将立即 停止运行软件、同时发出错误标志
如果情况1是实际情况、我们需要在应用层做什么、以确保当 R5F 中出现任何故障时备用 MCU R4F 可以接管? 还是默认情况下触发、并且对于应用层软件是透明的?
请提供建议并回答。