This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:SEGGER J-LINK Plus 故障时的调试

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, LP-MSPM0L1306, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1275577/lp-mspm0l1306-degugging-with-the-segger-j-link-plus-failing

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SEGGER、、、 MSPM0L1306

我有 SEGGER 的 J-Link Plus 调试器、我正在尝试 通过将 JTAG 连接器(10引脚)连接到 LaunchPad 的 J103跳线连接器来调试 LP-MSPM0L1306。

这会产生以下错误、

注意:使用的 IDE:Code Composer Studio 版本:12.3.0.00005,目标配置如下:




































  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您连接了哪些引脚? 必要的信号应该为 GND、VCC (由目标供电、J-Link 似乎无法提供电源)、SWDIO、SWDCLK、 RESET 引脚是可选的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、上述引脚已连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该按如下所示更改 MSPM0L1306.ccxml 中的配置、对吧?

    如果是、您能否帮助提供有关 MSPM0L1306和 J-Link 之间硬件连接的更多详细信息?

    J-Link 通常不能提供3.3V 电压、需要提供外部3.3V 电源、并将其连接到 J-Link 的引脚1以作为 VCC 基准。

    如果它不起作用、可以尝试 CCS12.5。(当您安装它时、请选择为 Segger 安装驱动程序)

     您有什么版本的 LP-MSPM0L1306? 修订版1.0或修订版 A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件连接符合#COMMENDATION0、并考虑 xml 文件中的目标设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否按照以下步骤操作?

    将 Segger 编程器用于 MSPM0—《MSPM0工具指南》1.0文档  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、遵循了这些步骤、问题也是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您有什么版本的 LP-MSPM0L1306? 修订版1.0或修订版 A?